结果:找到"WDM CWDM DWDM CCWDM 易飞扬",相关内容243条
- 波分复用对比,CWDM、DWDM、CCWDM有何不同?
- 波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。它有复用和解复用器,复用器(MUX)在发送端将多个信号波长合在一根光纤中传输;解复用器(DEMUX)的在接收端将一根光纤中传输的多个波长信号分离出来。波分复用的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,因此被电信公司广泛采用。CWDM和DWDM有什么区别?波长间隔不同CWDM:波长间隔≥20nm,通常采用1470~1610nm的八个波段,间隔20nm,(易飞扬1260nm~1620nm)DWDM:波长间隔<10nm,通常采用1550...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 波分复用 CWDM DWDM CCWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-06-12 11:24:00
- CWDM光模块:史上最全面的介绍在这里
- 随着光通信的发展,光通信组件也在快速增长中。光模块作为光通信的组件之一,在其中起着光电转换的作用。光模块的种类有很多,常见的有QSFP28光模块、SFP光模块、QSFP+光模块、CXP光模块、CWDM光模块、DWDM光模块等等。每一种光模块都有着不一样的应用场景和作用。而在本文中在,易飞扬通信给大家介绍的是CWDM光模块。CWDM是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。那么,CWDM光模块又是何物?CWDM光模块是一种...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM光模块 易飞扬 光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-21 16:54:00
- 顺应时代潮流,2019年光模块市场前瞻
- 2018年已经成为过去式,国内外形势风云变幻,不管是国家之间的贸易战还是著名人物的逝世都牵动着大伙的心;虽然国外通信行业寒冬已至,大规模裁员消息不绝于耳,但是国内市场却传来利好的政策环境。2019年迎面而来,对我们光器件厂商来说,不必去预测市场,只需要最快地顺应时代潮流,就能立于不败之地5G利好政策推动光模块市场持续前进12月19日至21日,中央经济工作会议于北京举行。会议确定2019年要抓好7项重点工作任务,其中明确提出了:加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,以及加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施的建设。2019年将成为国内5G设备商以及器件商至关重要的一年。5G商...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 400G AOC , 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-01 16:27:00
- 什么是DWDM密集型光波复用?DWDM产品有哪些?
- 密集型光波复用(DWDM)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送。这是一项用来在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。更确切地说,该技术是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能(例如,达到最小程度的色散或者衰减)。这样,在给定的信息传输容量下,就可以减少所需要的光纤的总数量。可以说,这样的一项技术对于光通信的传输来说,是具有很大的意义的。那么,DWDM的原理是什么呢?它又有哪些的产品应用?在本文中,易飞扬将给大家详细介绍DWDM。DWDM原理在实际操作过程中,为了能够合理的利用单模光纤在1.55pm低损耗区产生的宽带资源,就需要根据不同的频率以及波长...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM 密集型光波复用 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-30 14:45:00
- 什么是无源WDMPON模块?介绍WDMPON模块网络原理和分类
- WDMPON,无源光网络(PON)是解决接入网“最后一公里”、实现FTTX的最具吸引力的技术。“无源”是指ODN中不含有任何有源电子器件及电子电源,全部由光分路器(Splitter)等无源器件组成。因此,其管理维护的成本较低,这是PON在接入网发展中最具优势的一面。WDM-PON的基本原理和特点WDMPON是一种采用波分复用技术的、点对点的无源光网络。即在同一根光纤中,双向采用的波长数目大于3个以上,利用波分复用技术实行上行接入,能够以较低的成本提供较大的工作宽带,是光纤接入未来重要的发展方向。波分复用型无源光网络(WDMPON)分类PON按信号分配方式可以分为功率分割型无源光网络(PSPO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM PON模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-28 14:19:00
- 剖析:10G粗波分复用CWDM技术原理和网络应用
- 什么是波分复用CWDM粗波分复用(CWDM)技术,专为中短距离的网络应用而设计,具有较高的性能价格比,现已应用于许多领域。它是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。在本文中,易飞扬通信将详细剖析10G粗波分复用CWDM技术原理和网络应用。CWDM系统优点CWDM系统的最大的优势在于成本低,其主要表现在器件、功耗、集成度几个方面。1.器件成本低CWDM技术将大大降低建设和运维成本,特别是激光器和复用器/解复用器成本。对于...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G粗波分复用 CWDM技术 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-27 15:06:00
- 百科:WDM基础知识
- 接触光通信行业的都听过WDM波分复用这个词吧,但是,WDM是什么呢?易飞扬通信将在本文做一个详细介绍。WDM是什么WDM是WavelengthDivisionMultiplexing,简称:波分复用;是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。WDM产生的背景随着各种业务...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM知识 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-21 16:38:00
- 你对紧凑型粗波分复用器(CCWDM)了解多少?
- CCWDM是在紧凑型自由空间CWDM器件中,多波长光信号由输入光纤进入。在通道端口1,某一波长被介质薄膜滤波器滤出,耦合到接收光纤准直器中,剩下的信号则反射至下一通道端口。波长信道之间的耦合通过走“之”字路线的淮直光线的形式实现。CCWDM是一个集成的光学模块无线光通讯平台这可以显著地改善光学性能,同时降低制造成本,其体积小于传统的CWDM模块的1/4。该系统采用20nm制程和宽带通特性,可用于数据通信/电信网络应用,使用低成本的非冷却激光器。那CCWDM将在4/8/10中使用渠道的扩展端口通道。易飞扬gigalight粗波分复用器(CCWDM)常规类型12&18通道CCWDM模块易...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 紧凑型粗波分复用器 CCWDM 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-20 17:02:00
- 如何区分WDM、CWDM、DWDM和CCWDM模块这四者的区别,各自有哪些优势?
- WDM是波分复用,分为DWDM和CWDM。WDM可以细分为CWDM(稀疏波分复用)和DWDM(密集波分复用)。CWDM的信道间隔为20nm,而DWDM的信道间隔从0.2nm到1.2nm,所以相对于DWDM,CWDM称为稀疏波分复用技术。DWDM是密集波分复用,波段间隔密集(0.4nm或0.8nm),波道数量多,技术要求高,主要使用在干线上,本地网和城域网也大量使用。单波道传输速率高,系统容量大。优势:DWDM光模块间隔较小、需要额外的波长控制器件,它的主要优势在于它是解决线路带宽扩容的最有效的方案。CWDM是粗波分复用,波道间隔宽(20nm),波道数量少(1200~1700nm波道宽度内分部...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM CWDM DWDM CCWDM 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-20 15:21:00
- 什么是CWDM光模块?有什么应用和优点?
- 光模块根据封装可以分为GBIC、SFP、XENPAK、SNAP12、X2、XFP、SFP+、QSFP/QSFP+、CFP、CXP等封装方式,根据传输速率可以分为10G、25G、40G、100G、200G光模块等,但是,CWDM光模块是什么,有哪些的应用和优点,你知道吗?什么是CWDM光模块?CWDM光模块是一种采用CWDM技术的光模块,用于实现现有网络设备与CWDM多路复用器/解复用器之间的连接。当与CWDM复用器/解复用器一起使用时,CWDM光模块可以通过在同一单个光纤上传输具有单独光波长(1270nm至1610nm)的多个数据通道来增加网络容量。CWDM光模块有哪些封装方式?CWDMGB...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM光模块 易飞扬光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-10 14:26:00
返回